This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200休眠模式

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/713552/cc3200-cc3200-hibernate-mode

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: Energia

主席先生、我将 Energia IDE 用于我的 cc3200板。 我希望将设备保持在休眠模式。 您可以向我发送任何示例代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bindhu、

    Energia 的当前版本具有一些低功耗模式、但它们不是最佳模式。

    您是否已将 TI 的 Code Composer Studio IDE 与我们的任何 LaunchPad 结合使用? 我们提供示例应用、其中一个示例演示了 CC3200的电源管理功能、并提供 了一个 wiki 页面 、可引导您完成演示。 CC3200软件开发套件(SDK)中包含示例应用、可 在此处下载

    此外、一个好的开始位置是 CC3200入门指南

    如果您想了解更多信息或有任何疑问、请告知我们。  

    BR、