This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:功率放大器;热约束环境中的热耗散说明

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/709347/wl1837mod-power-thermal-dissipation-clarification-in-thermal-constraint-environnment

器件型号:WL1837MOD

您好、客户正在验证 WL1837MOD 在热约束环境中的使用。

因此,了解功率耗散非常重要:感谢澄清可用于他建模的值。

使用参考手册:  

  • 它表示对于1.8V (IO)、它是200mA  、因此它= 1.8*0.2 = 0.36W
  • 对于 Vbat、它是3.3V、从数据表中可以看出。

对于传输、在最坏的情况下为510mA、即= 3.3*0.51 = 1.68W。

因此、如果我们离开校准、那么总功率= 1.68+0.36 = 2.04W。 -模块的热耗散是多少?

对于 Bluetooh、根据数据表、它为50mA、= 3.3*0.05 = 0.165W

因此、由于我们将同时使用 Wifi + BT、因此我们应考虑什么

 

是否为:WiFi+BT = 2.04W (内部开关)

 

        或者 Wifi +BT = 2.04+0.165 = 2.205W。

 请告诉我们、对于功率估算和功率耗散、我们需要考虑什么、这对于我们的项目来说是非常需要的

谢谢

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nico、

    器件将在 Wi-Fi 和蓝牙之间进行内部切换、因此您可以正确地假设 Wi-Fi 最大电流消耗将是器件的最大电流消耗。

    此致、

    VR