This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:测量引脚32至 GND

Guru**** 2770645 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1801, WL1807MOD, WL1801MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/712487/wl1801mod-measurement-pin32-to-gnd

器件型号:WL1801MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1801WL1807MOD

大家好、

我对 WL1801和 WL1807器件有疑问。 我在 ANT1-pin32和 GND 之间执行测量(我们针对天线连接器上的一些焊接问题进行了此测量)、在 WL1801芯片中测量短路、而在 WL1807芯片中测量开路。
在功能测试中、两个芯片都以足够的裕度通过测试。

您能给我确认一下这种差异吗? 您知道吗? 还是仅在我的情况下是错误的?

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    模块内部的架构不同。 对于 WL1801MOD、不包括5GHz、而 WL1807MOD 则包括5GHz。 通过这种方法、路径中有不同的滤波器和开关、这些滤波器和开关在操作上是正确的、但在直流条件下测量时会显示对地短路。 当您使用 S 参数测试集(过频)查看此情况时、您将看到2.4GHz 和/或5GHz 的射频线路为50欧姆。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz