This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:WL1831 UART 通信故障

Guru**** 2517010 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/712481/wl1831mod-wl1831-uart-communication-failure

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

尊敬的 TI 工程师:
   客户使用 WL1831作为汽车信息娱乐机器制造商的模块产品、以及 汽车信息娱乐机器。  当终端客户使用该汽车几个月时、汽车的一小部分将随机出现 WL1831 UART 故障。 当汽车启动时、由于 UART 通信失败、无法找到蓝牙。  一旦出现问题、就无法恢复。

   客户进行了一些测试、发现 WL1831 UART 故障问题: 启动时、正常的 WL1831 UART 将接收大量数据、RTS 引脚将在短时间内下拉、然后可以找到蓝牙、通信正常。 由于 WL1831无法通电、UART 没有通信数据、RTS 引脚仍然为高电平。  

   客户怀疑 WL1831损坏、更换了新的 WL1831、异常消失了。

  因此、客户想知道 导致 WL1831 UART 通信异常的原因是什么、是 IC 损坏还是其他不良设计原因?e2e.ti.com/.../CBM287-SCH.pdf

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    当我们通常看到问题链接时、中的这意味着模块不遵循启动和关断序列。 如果不遵循正确的顺序、则可能会损坏模块的直流/直流转换器、从而导致器件无法运行。 请确保您按照数据表第17页开始的第5.19.2节中的启动程序进行操作。 (www.ti.com/.../wl1831mod.pdf)。 图5.2.

    谢谢、
    Riz