This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD

Guru**** 2772865 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/709758/wl1837mod

Thread 中讨论的其他器件:WL1837MOD

您好!

1)关于射频模块 WL1837MOD、我想请求 ISED IC 测试报告 U-NII-1 (5180–5240 MHz)、U-NII-2A (5260–5320 MHz)和 U-NII-2C (5500–5700MHz)频段。

2) 2)测试报告 FZ520337_FCC_IC_WL18MODGI_AP_DFS 引用了905462 D02 UNII DFS 合规性程序新规则的 v01r02版本。  

当前版本为 v02、其中包含测试波形的更新。
请 向我发送一个链接以获取 更新的测试报告。

非常感谢您的帮助!

此致、

Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hannah、

    我们将研究 FCC 905462 D02 v02认证中引入的更改。

    AFAIK 我们还没有为 v02准备好报告。
    我们将与我们的测试专家联系、并向您提供更多详细信息。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hannah、

    请参阅以下我的回答:

    1) 1)附加是您请求的 ISED 报告:

    e2e.ti.com/.../1033.1837_5F00_RSS_2D00_247_5F00_WiFi5GHz_5F00_B1_2D00_B3.pdf

    2) 2)请注意、AP DFS 依赖于主机、提供的报告仅供参考。 您必须在平台级别对 AP DFS 与主机进行认证。 您可以正确地看到、该要求已从 v01稍微修改为 v02、但我们预计在通过 v02时不会出现任何问题。 由于 AP DFS 不属于模块级别、因此我们没有计划对其进行重新测试(同样、它只是作为参考提供)。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riz、

    我们需要 RSS247问题2版本。 请向我提供测试报告的副本。

    谢谢、
    Hannah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hannah、

    它已附加。

    e2e.ti.com/.../CR741330_5F00_R01_5F00_RSS_2D00_247_5F00_Texas_5F00_WL1837MODCOM8I.pdf

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    接收到 RSS247问题2测试报告。 非常感谢您的帮助。

    我们还需要针对 FCC15C 和15E 的问题2版本。 请向我们提供。

    此致、

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hannah、

    我不清楚您的 FCC 所需的问题2版本。 他们不会遇到 ISED 这样的问题。 对于 FCC 报告、您可以访问 FCC 网站下载最新报告。

    www.fcc.gov/.../fccid

    谢谢、
    Riz