This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1801MOD:带 I.MX6板的 WiLink 8.7 SP3标签软件(im6ulevk)

Guru**** 2427990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/708657/linux-wl1801mod-wilink-8-7-sp3-tag-software-with-i-mx6-board-im6ulevk

器件型号:WL1801MOD

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试将 WiLink 与 I.MX6参考板(i.mx6ulevk).Information 在 TI wiki (processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_First_Time_Getting_Started_Guide_(IMX6)上发布)结合使用 、并提到了在 i.mx 6上的旧分支上进行移植的问题。 我想知道以下内容

1) 1)如果我的主板使用的是主线4.4.y 分支、那么我可以使用 WiLink、而无需再将 w.r.t 修补到内核。如以下链接中所述。

注意:将相应地对映射 PIN 的 DTB 进行更改。

2) 2) 我们是否有任何更新的链接或文档来解释 i.mx 6电路板上的移植。

谢谢

e2e.ti.com/.../2574398

Linux/WL1801MOD:WiLink 迁移到8.7SP3标签

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在盒中、您使用的是4.4.x 内核、除了器件树文件适应之外、您还应该能够像其他平台一样在树中构建驱动程序。
    使用基于 imx6的电路板没有什么特别之处。


    是否已将所有其他软件包安装到您的目标文件系统(wpa_supplicant、wl18xx_fw、libnl、openssl 等)?
    否则、您应考虑使用我们的构建脚本构建4.4.x 内核的所有必要驱动程序、应用程序、工具等:
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_System_Build_Scripts

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    任何更新。 现在可以关闭此主题吗?

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    到目前为止、我尚未将 i.mx 6板移植到4.4.y 系列内核。 我认为您提供的信息已经足够好了。

    当我尝试相同时、我将返回。

    谢谢