请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3100 您好!
我将通过 HostProgramming 将最新的 ServicePack 1.0.1.11-2.10.0.0应用于大量 CC3100RS。 但有些问题让我在这样做之前犹豫不决。
如果更新过程(sl_FsOpen、sl_FsWrite...、sl_FsClose)因断电而中断、会发生什么情况? 之后芯片是否仍然可以工作? 如果在随后的 SL_Stop 和 SL_Start 之间执行 sl_FsClose 之后发生功率损耗、会发生什么情况?
2.我已经阅读了当前的芯片固件版本并获得了:
NWP 版本:2.0.7.0
MAC 版本:0.0.4.1
PHY 版本:1.5.3.3
根据 unpacked servicepack 中的 readme.txt、在 SP 应用后、我将获得:
NWP 版本:2.10.0.0
MAC 版本:1.5.0.2
PHY 版本:1.0.3.37
这是否意味着我将降低 PHY 版本? 这是正确的吗?
谢谢!