This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:AM335x LPSDK、是否支持网状网络?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/712248/linux-wl1835mod-am335x-lpsdk-is-mesh-supported

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

您好!

我有一个带有 CircuitCo WL1835MOD Cape 的 AM335x BeagleBone Black。 我还刚刚安装了最新的 AM335x Linux 处理器 SDK。

因此我一直在尝试使用 内核版本为4.9.69+(2017 LTS)的最新 LPSDK (PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X 04_03_00_05)启动并运行 Wilink8网状演示。 最后、我获得了一组 DTS/dtsi 源文件、能够构建 DTB 并使用 CircuitCo WL1835MOD Cape 启动 BBB。 现在,我发现开箱即用不支持网格, 我有与此…相同的错误 https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/wilink_wifi_bluetooth/f/307/t/577479?WL1837MOD-On-WL1837-support-802-11s-problem

 我是否必须完成下面描述的整个过程、或者我是否缺少一些简单的东西?

processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_System_Build_Scripts

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用"WL18xx_System_build_Scripts"进行编译不能与 v4.9内核一同使用、因为 R8.7_SP3驱动程序(最新版本的驱动程序)基于 v4.4、使用 v4.9.x 进行编译的反向端口可能会失败。

    我们正在研究的最新 Linux 内核上的网状网络损坏存在一个已知问题。
    我们将在找到解决方案后进行更新。

    此致、
    Eyal