This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220SF 证书文件

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/711370/cc3220-cc3220sf-certificate-files

器件型号:CC3220

我对代码签名证书有疑问。
特定证书供应商提供的代码西格证书和私钥打包到 USB 令牌中。 然后、代码 siging 证书无法从此 USB 令牌导出。 因此,我无法在图像创建程序中指定有关文件位置和文件名的信息,如 www.ti.com/.../swru461b.pdf 上的 chapter2.4.1。
(代码签名证书和私钥包含在 USB 令牌中、以符合标准"代码签名最小值"。  2017年1月30日的规则被取消。)

如何为代码"导出证书"设置有关文件位置和文件名的信息?
(我没有使用 SSL 的计划、因此此时不需要 SSL 服务器/客户端证书。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我不太熟悉 USB 令牌、但从我看到的情况来看、证书通常可以从 USB 令牌导出或安装。 您可能需要向您所使用的授权机构核实可能的情况。

    对于 CC3220、您将需要具有用于验证签名(包括签名代码签名证书)的链、该签名可在编程时使用、并且能够加载到器件使用的串行闪存中。 如果您无法访问私钥、UniFlash ImageCreator 允许您直接提供数字签名、而不是提供私钥并使用 UniFlash 生成签名。 在将 MCU 映像添加到 UniFlash 项目时、只需将以下框更改为"Signature File Name"并浏览至签名文件:

    请在 此处参阅《UniFlash ImageCreator 指南》的第5.8.1节:http://www.ti.com/lit/ug/swru469

    此致、
    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ben M

    >将 MCU 映像添加到 UniFlash 项目时,只需将以下框更改为“签名文件名”,然后浏览至签名文件:
    我们无法浏览具有证书文件和密钥的 USB 驱动器。

    如果我们继续执行"写入->创建图像"而不执行"浏览"、则会显示错误屏幕(签名文件名为空屏幕)。

    如何为代码"导出证书"设置有关文件位置和文件名的信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要能够访问映像的私钥或签名才能正确对 CC3220进行编程。 此外、您还需要将公共证书链加载到文件系统中。

    请向证书颁发机构核实这一点的可能性。

    最棒的
    本·M