This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200 SPI 从模式

Guru**** 2867940 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/712054/cc3200-cc3200-spi-slave-mode

器件型号:CC3200

你好

能否将 CC3200设置为 SPI 从模式以与图像传感器 IC 通信以传输图像数据??

tidenk9.pdf 文件中的参考设计。   www.ti.com/.../tiduck9.pdf

在此文件中 ,CC3200处于 SPI 主模式,CC3200是否与设置 为与图像传感器 IC 通信的 CC3200处于 SPI 从模式或 SPI 从模式示例代码完全相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    可以将 CC32xx 器件用作 SPI 从器件。 对于 CC3200、SDK 中的 SPI_DEMO 应用程序可在主模式或从模式下运行。

    http://www.ti.com/tool/CC3200SDK

    不过、该示例非常基本、不展示更多高级技术、例如通过 SPI 连续流式传输。 我们没有 CC3200处于从模式的参考设计示例。 您链接的参考设计特意在主模式下使用 CC3200、因此它可以是系统主机、并根据通过网络发送的流式传输请求决定打开和初始化视频编码器。

    此致、

    本·M