This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:使用 GNU 申请 AWSFreeRTOS

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/710525/cc3220-request-for-awsfreertos-using-gnu

器件型号:CC3220

TI 能否提供一个项目文件来 使用 GNU 工具集构建和运行 AWSFreeRTOS 演示?  我需要将 GDB 与 Segger 调试器配合使用以实现线程感知。

Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blake、

    您能澄清一点吗->您所指的是什么 AWSFreeRTOS 演示吗? 我认为您是指 Amazon FreeRTOS SDK 中提供的内容、而不是我们的 AWS 插件中提供的内容?

    谢谢、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我的客户写道:

    此时、以下问题令人担忧:

    • 闪存限制为1 MB
      • 缓解策略: 我们创建了一个包含 CC32XX 和 外部闪存的电路板。 (最大32 MB)
      • 讨论:
      • 整合的工作量?
      • 潜在影响: 硬件设计、成本
    • 缺少 FreeRTOS 线程感知调试器
      • 缓解策略: 将 GNU 工具链和 Segger JLink 与提供的 gdb FreeRTOS 插件配合使用
      • 讨论

      • 需要: 使用 gdb 构建、测试和调试 AWSFreeRTOS 演示的 Eclipse / CCS 项目
      • TI 能否提供此项目?  (首选)
      • 或者: TI 是否会支持我们实现这一目标(因为他们将 AWSFreeRTOS 移植到 CC32xx)。

     感谢您的支持!

    欢迎您的想法。

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blake、

    我认为、带有 SDK 和 Amazon 插件的 TI-RTOS + CCS 可以为客户提供运行所需的工具以及他们当前所需的所有调试功能。 请告诉我客户对此方法的反馈。 现在、我将关闭该线程。

    此致!
    本·M