This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200SDK:通过 Web 服务 SOAP 实现的 CC3200SF

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/710001/cc3200sdk-cc3200sf-via-web-service-soap

器件型号:CC3200SDK
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

尊敬的先生:

我不熟悉 cc3200SF、我想知道 CC3200sf 是否支持 SOAP 等 Web 服务、 我手头有 CC3200SF LaunchPad 进行测试。

如果是,我可以在哪里找到示例代码?


谢谢

刘杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    CC3220 SDK 内部提供了 http 客户端库。 您可以使用此库将 SOAP 按摩发布到服务器。

    SDK 中包含可用作起点的 HttpGet 示例。 您将需要从 Get 更改为 POST 方法等

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    非常感谢!

    刘杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    还有一个问题,CC3200SF 是否可以用作 SOAP 服务器? 例如响应其他人的 SOAP 请求。


    提前感谢

    刘杰森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    是的、您可以将 CC3220SF 用作 SOAP 服务器。 但您需要使用自己的 XML 解析器(用于解析 XML 内容的代码)。 XML 解析器不是 CC3220 SDK 的一部分。 我希望您能在互联网上找到一些解决方案(例如 stackoverflow.com/.../is-there-a-good-tiny-xml-parser-for-an-embedded-c-project )。

    CC3220 SDK 中已包含 JSON 解析器。 因此,使用 REST + JSON 可以是 SOAP 的合理替代方案。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jan

    非常感谢!

    刘杰森