主题中讨论的其他器件:CC3220SF
工具/软件:Code Composer Studio
我们可以将 cc3220sf 与能量计通信,我们使用最大485到 TTL 转换器 能量计具有 RS 485端口(A - B - G)连接我们使用最大485到 TTL 转换器 转换器有一侧 (RO -接收器引脚 、DI -发送器引脚 、 DE -发送器使能引脚为高电平,RE -接收器使能引脚为低电平)此连接和其他连接为(A - B - G)连接,以连接 能量计端口 RS485 A-A、B-B、G-G 另 一侧连接提供给 CC3220SF UART_0 (TX=DI、RX=RO) 我们连接到 GPIO (DE&RE)的重命名引脚、我们使用 了 ecouart 示例、但 没有从 max485转换器接收到数据。 我们针对 max5485 plz hlp us 的 urat 通信解决方案。