器件型号:CC3220
工具/软件:Linux
您好!
我想使用 cc3220制作一个物联网项目、但我不知道从哪里开始。
我想将一些传感器连接到 MCU、以检索数据并将其显示给用户、并将其上传到云。
请指导我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:CC3220
工具/软件:Linux
您好!
我想使用 cc3220制作一个物联网项目、但我不知道从哪里开始。
我想将一些传感器连接到 MCU、以检索数据并将其显示给用户、并将其上传到云。
请指导我。
尊敬的 Aniket:
我建议您开始使用此处提供的 CC3220S LaunchPad 和 SimpleLink CC3220 SDK:
http://www.ti.com/tool/CC3220S-LAUNCHXL
http://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC3220-SDK
LaunchPad 的开箱即用应用程序提供了一个简单用例的良好演示、该器件可从板载加速计读取数据、并通过本地托管的网页将其显示给用户。 如果器件以 AP 模式运行、则可以直接连接到该器件来查看该页面、或将其配置为外部 AP 并通过本地网络访问。
为了测试您将数据快速发送到云的能力、我建议您查看 MQTT 示例。 您可以对其进行修改、将数据从传感器发送到连接到 Internet 的打开的 MQTT 测试代理、然后使用另一个 MQTT 客户端查看数据。 查看我们的 SimpleLink Academy 培训、了解详情、分步逐步介绍以及其他用户指南:
此致、
本·M