This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:收集 CC3100的当前工作模式(角色)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/709567/cc3100-collect-the-current-working-mode-role-of-the-cc3100

器件型号:CC3100

您好!

我们能否在不重新启动模块的情况下获得 cc3100模块(基站或接入点)的当前模式?

目前、我们使用 sl_stop 和 sl_start 来获取当前模式。
这将导致重新启动 mdule。
谢谢
Likhitha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Likhitha、

    此特定用例没有 API。 最简单的方法是在主机代码中使用记住模式。

    但我不确定是否没有其他方法来确定 CC3100的模式。 稍后、我会再看一下、TI 的员工可能也会有任何想法。

    1月