This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:射频路由

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/706437/wl1837mod-rf-routing

器件型号:WL1837MOD

您好!

我正在对利用 WL1837MOD 的电路板进行布线、并希望收集尽可能多的信息、以便正确布线射频迹线。

我看到数据表显示将迹线布线为50欧姆 微带传输线、但数据表中还显示"射频迹线必须在接地层的两侧射频迹线旁边有过孔拼接"

这是否意味着它应该被布线为50欧姆 共面波导、而不是微带传输线? 是否可以布线为50欧姆 CPW?

谢谢、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们需要咨询研发硬件工程师。
    等待他们的答复。

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此有任何反应吗?

    -Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user5028679、

    我查看了数据表(www.ti.com/.../wl1837mod.pdf)和 MOD 子卡设计指南(http://www.ti.com/lit/ug/swru382a/swru382a.pdf)、但看不到任何有关使用微带的参考。


    这一提法使用了一个 CPWG,我建议今后使用这一做法。

    此致、

    VR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我将继续使用50欧姆 CPW、如 MOD 子卡中所示。

    如需参考、请参阅 WL1837Mod 数据表中的第7.1.2节、表7-2 #10、其中我看到了使用微带传输线的建议。

    此致、

    肖恩