This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:SHA384证书大小

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/708012/cc3100mod-sha384-certificate-size

器件型号:CC3100MOD

CC3100MOD 对要使用的证书链的大小是否有任何限制?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:

    证书链深度有限制。 限制为少于9个证书。 如果超过这个值、我会感到惊讶。

    如果在此处进行测试、执行安全连接时会出现什么错误?

    谢谢、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。 另一个问题:任何给定证书的大小是否有任何限制?
    客户正在努力为我们提供有关问题的更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    只要不首先达到深度9、链的限值将为16kB。 单独地说,这不应受到限制。

    此致、

    本·M