This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:当 SSID 具有空格字符时、WiFi 胜出#39;t connect?

Guru**** 2537100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/709123/linux-wl1835mod-wifi-won-t-connect-when-ssid-has-space-character

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

当我运行下面的脚本以连接 wifi 名称有空格字符时、我遇到此错误。 请帮助


CD /usr/share/wl18xx
load_wlcore.sh
sta_start.sh
sta_connect-ex.sh 诺基亚01 WPA-PSK mypassword

抱歉、仅支持 WPA-PSK 和 key_mgmt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试过?:
    sta_connect-ex.sh“Nokia 01”WPA-PSK mypassword

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持、它现在可以正常工作