This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:cc3220SF

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3220SF-LAUNCHXL, CC3200, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/708905/ccs-cc3220sf-launchxl-cc3220sf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他部件:CC3200SDKCC3200CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生。

我安装了 simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04和 CC3200SDK_1.3.0 SDK 以及 Code Composer Studio 8.1.0.00011

对于我的硬件 CC3220SF-LAUNCHXL、我可以毫无问题地调试 simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04示例或将其加载到目标板中

但是、对于 CC3200SDK_1.3.0 SDK、我无法 运行诸如 Release\httpserver.out 所说的示例代码"无法启动 CCS 调试-基于当前选择的会话

(笑声) NewTarget Configuration .ccsml 不会在文件系统中退出"

我的问题是 CC3200SDK_1.3.0 SDK 是否适用于 CC3220SF-LAUNCHXL? 如果是,如何 让它像 simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04一样工作?

提前感谢

刘杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC3200SDK_1.3.0适用于 CC3200器件(第一代 SimpleLink WiFi)、而不适用于 CC3220SF 器件。 未经修改、此 SDK 中的示例无法与 CC3220配合使用。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jan