This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:通过 Web 套接字实现 cc3220SF

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/708907/ccs-cc3220sf-launchxl-cc3220sf-via-web-sockets

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFCC3200

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我的问题是在哪里可以找到 cc3220SF 的简单 Web 套接字示例代码?

谢谢

刘杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    目前,CC3220 SDK 中的 WebSockets 示例不可用( 如 e2e.ti.com/.../616958中所述 )。

    其中一个选项是从 CC3200 SDK 移植示例。 遗憾的是、这并不是最简单的任务、尤其是在您没有两个器件的使用经验的情况下。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jan