This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220:CC3220 SFLASH

Guru**** 2538080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/708903/rtos-cc3220-cc3220-sflash

主题中讨论的其他器件:CC3220S

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想将 CC3220 外部闪存更改为 Winbond W25Q128fv、但 不确定是否可以更改?

请提供建议!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dubi、

    兼容闪存列表、您可以在 www.ti.com/.../swra515a.pdf 上找到该列表

    根据对 W25Q128FV 数据表的快速了解、该存储器看起来可以兼容、但不能保证。 上述文档中描述了兼容和推荐的闪存类型。

    存储器兼容性的重要事项:
    -第1.2章所述支持的命令
    -默认情况下不启用块保护

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jan:
    我已准备好,谢谢大家!W25Q128FV 的封装也与许多器件兼容,因此我将使用 w25Q128FV 首次测试。