This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220:CC3220 http 服务器-如何以动态 HTML 格式响应

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/707925/rtos-cc3220-cc3220-http-server---how-to-response-form-in-a-dynamic-html

器件型号:CC3220

工具/软件:TI-RTOS

您好,

      我想实现动态 html、但我不知道如何像 SimpleLink with TI-RTOS 中的表单那样响应数据! 可以实现?的方法是什么

请提供建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 HTTP 服务器和 GET / POST 请求处理的详细信息、请参阅《CC3220网络处理器编程人员指南》的第8章。

    此外 dev.ti.com、还有一个 SimpleLink Academy 实验、该实验介绍 了如何使用内部 HTTP 服务器、以及如何使用获取/发布请求来控制 CC3220。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。 感谢您的回答。 关于便携式+ WiFi、我将尝试学习。