This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:WiFi 认证和 SPI 时序问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/708662/cc3100-wifi-certification-and-spi-timing-question

器件型号:CC3100

大家好、

我的客户对 CC3100有两个问题。  

1.客户正在评估 WiFi 徽标认证。 根据 CC3100数据表、他们看到以下蓝色功能。 是否需要测试任何其他功能?

Wi-Fi 认证 n 测试

安全检测

WPS 2.0

Wi-Fi Direct (P2P)

Miracast (Wi-Fi 显示器)

WMM PS

WPA2安全性改进

密钥重新安装漏洞检测

2.第4.11.4.1节。 CC3100标准 SPI 速度吗? 客户询问如果使用 Vbat 2.8V 和15MHz、时序规格是什么、

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    1) 1)我对该客户评估 WiFi 认证的原因很好奇。 我们的 CC3100认证包括 BGN、Wi-Fi DirectRegistered、WPA/WPA2-个人、WMM 和 WPS。 在任何情况下、客户都应遵循下一个文档的说明、以便将认证转移到其产品:  

    2) 2)我将向您发送一封有关此内容的电子邮件。

    BR、