This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220:CC3220 AP 模式

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220R, CC3220S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/706997/rtos-cc3220-cc3220-ap-mode

器件型号:CC3220

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 TI 团队:

我在 CC3220R 上使用了 simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04。

当我使用名为 network_terminal 的示例项目时,我使用命令将设备设置为 ap。

wlan_ap_start -s "testthq"-t open -c 11 -txP 0

我使用 iphone 连接"testthq" AP。 通过 iphone 很容易获得 IP。但 IOS 系统需要很长时间才能更新网络状态,如下所示。

 图片2状态 至图片1状态成本为40s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、许强、

    我使用了 iPhone 和 CC3220S LP、重复了您的测试、并能够重现相同的结果。

    使用 iPhone 连接到 CC3220后、您应该会在串行终端上看到连接事件、表示"STA 已添加到 AP"。 这表示 iPhone 已成功连接到 CC3220、并建立了握手机制。 Wi-Fi 标识出现所花的时间~40秒是在 iPhone 端、因此我无法解释原因。

    我有一个理论认为、发生这种情况是因为 CC3220未连接到网络。 因此、我尝试使用另一个未连接到网络的 AP 重复测试。 但是、Wi-Fi 标识在连接后立即出现。

    我将尝试将 CC3220配置为使用静态 IP 与 DHCP、并查看这是否有所改进、以及使用监听器查看是否可以获取有助于解释此延迟的任何内容。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Seong:

    实际上、我们在 smartconfig 中使用了此模式。 当 smartconfig 超时时时、我们使用 AP 模式配置网络。我知道 Wi-Fi 标识后面显示的原因是 iPhone 侧显示了~40秒、但在您测试时、连接后会立即显示另一个未连接到网络的 AP。
    这对我们的产品非常重要。我们的产品很快就会交付。
    请及时告知我在这个问题上是否有任何进展和对策、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Seong、我在 iOS 设备上也观察到了同样的行为。 在这40秒内、除了 WiFi 标识未显示外、iPhone 将不会解析板载 Web 服务器地址(mysimplelink.net)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Andrew -

    感谢您指出、当 Wi-Fi 标识不工作时、mysimplelink.net 不会加载。 这有助于我们的测试。

    基于监听器捕获和测试、此问题仅在开放网络中出现、似乎是 iPhone 行为中的一个错误。 iPhone 存在互操作性问题、其中假设具有开放网络的 AP 已启用隐私保护、从而导致 iPhone 等待超时事件发生。 如果使用 WPA/WPA2保护网络、则不应出现此问题。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seong、但在我们的测试中、此问题不会在其他具有开放网络的路由器或 AP 上发生。
    您如何解释?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    强强

    当 iphone 在连接到开放网络时未出现问题时、使用的接入点准确无误。

    我们已使用多个现有 AP 对其进行了测试、包括 Apple Airport 和 Airport Extreme AP。 当这些 AP 配置为开放网络时,我们也看到了同样的问题-- iphone 直到40秒才显示徽标。 我们已经尝试分析监听器捕获数据、并且可以推测可能的根本原因。 但在一天结束时、这仍然是一个应该由 Apple 解决的问题。

    您的用例是否依赖于开放网络的使用? 通常、AP 应配置 WPA2、因为这是最安全的选项。

    BR、