This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:具有外部天线的模块的参考板设计

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/708499/cc3220moda-reference-board-design-for-module-with-external-antenna

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3220MOD

您可以使用2层 PCB 吗? 还是建议使用4层 PCB?  我的所有器件都有一个电机驱动器和 电源转换器以及 cc322sfmoda 芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    对于 CC3220模块、您可以设计2层或4层 PCB。 我建议使用4层 PCB、因为您可以参考 CC3220MOD LaunchPad 设计中使用的布局和堆叠、我们也对此进行了认证。

    请参阅 CC3220MOD LaunchPad 用户指南中的布局指南第1.8节。 本节包括一般和射频布局建议、有关天线放置/布线的信息以及2层和4层电路板的建议 PCB 值。

    BR、