This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-01002:TIDC-01002需要开发阶段

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDC-01002, CC1350, CC3220SF-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/704648/tidc-01002-development-borad-required-for-tidc-01002

器件型号:TIDC-01002
主题中讨论的其他器件: CC1350CC3220SF-LAUNCHXL

您好!

关于 TIDC-01002 SimpleLinkTm低于1GHz 传感器到云网关参考设计,我们需要从 TI 订购哪些开发板,以便 评估所附的与参考设计类似的解决方案

下面是我的假设

-传感器节点 CC1350 LAUNCHXL-CC1350EU 1设置/节点

-网关 CC3220SF-LAUNCHXL 1 SET + LAUNCHXL-CC1350US 1 SET

Knightlye2e.ti.com/.../TI-IoT.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、第3.1.1节。 www.ti.com/.../tidud09a.pdf 中介绍了您所需的硬件和软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以执行自动控制吗? 当温度或湿度达到设置点时、网关会向控制风扇发送信号。 此功能能否在此参考设计中实现? 我在 YouTube Sensor 中找到了 Adrian Fernandez 所能提供的演示,该演示与我们的概念设计非常接近。 如果 TI 能够同时共享硬件和代码、我们将非常有帮助地将此产品推向市场。