This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200不再通电

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200STK-WIFIMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/707105/cc3200-cc3200-no-longer-powers-on

器件型号:CC3200

您好!

最近、我与两个 CC3200进行了合作、在我的应用中仅使用了他们的 WiFi。 我无法在像素2手机上使用 Android 应用程序(应用程序会在声称无法连接到设备之前挂起)、因此我只需打开标签并收集其信号强度。 但是、我似乎无法再为标签加电。 电池是新的、用于通电的标签没有问题、但是、现在我可以访问 iOS 设备、我希望解决连接问题、但现在它们根本不会打开。 我在这里缺少什么吗?

非常感谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、David、

    您是指 CC3200 SensorTag、CC3200STK-WIFIMK 吗? 您是否能够使用 DMM 探测 CC3200的 VCC 引脚并验证电压是否~3V?

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    感谢您的回复! 是的、有问题的产品是 CC3200STK-WIFIMK。 我探测了电压、但奇怪的是、使用两节新的1.5V AAA 电池时、电压大约为1.8V。 我只有 SensorTag 使用了几周、这是正常情况吗? 我将使用更新的电池再次尝试;感谢您的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新了:我用两节读数为3.2V 的电池开关了电池、但在我的无线连接中仍然没有出现 SensorTag。 我尝试只需按下电源按钮、按住电源按钮、用用户按钮按住电源按钮、但仍然没有骰子。 有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、David、

    尝试检查塑料电池座中的金属弹簧连接是否位于其所属位置、以便有电位。

    听起来您已经尝试过此操作、但请确认您同时按住两侧按钮6秒钟、直至设备发出蜂鸣音。

    BR、