This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:RSSI 水平

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/707838/cc3220-rssi-level

器件型号:CC3220

您好,

我正在使用 sl_WlanRxStatGet 函数来获取连接接入点的 RSSI。

在大多数情况下、我将获得"0xAC59"作为 RSSI、有时我将获得"0xFFE1"。

这些价值观的解释是什么?

此致、

Pranav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正确使用了此函数?

    SlWlanGetRxStatResponse_t rxStats;
    Int16_t RSSI;
    if (sl_WlanRxStatGet (&rxStats、0)=0){
    //
    RSSI 的*平均值均为 dBm 且为负!
    RSSI =(rxStats.AvarageDataCtrlRssi + rxStats.AvarageMgMntrssi)/ 2;
    }