请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDXEVM3358 工具/软件:Linux
我已将 Murata lbee5kl1dx 模块连接到子板上的 SD 卡插槽。 我已经编译了 Murata 固件并替换了 DTB 文件和 zImage。
但插入模块时、我没有看到 SD 卡插槽中发生任何中断。
我已经检查了 dmesg 输出。
我认为模块甚至未被检测到。
有什么猜测吗?
其他详细信息
AM335x 评估模块: TMDXEVM3358
固件从 SD 卡引导:mmc0
内核:Linux 全能4.1.18-gbbe8cfc #1挤占 TUE Jul 10:12:56:58 IST 2018 armv7l GNU/Linux
下面是我的 DTS 文件