This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDXEVM3358:在 EVM 中未检测到我的 Murata lbee5kl1dx Wifi +蓝牙模块。

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVM3358
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/707872/linux-tmdxevm3358-my-murata-lbee5kl1dx-wifi-bluetooth-module-is-not-detected-in-evm

器件型号:TMDXEVM3358

工具/软件:Linux

我已将 Murata lbee5kl1dx 模块连接到子板上的 SD 卡插槽。 我已经编译了 Murata 固件并替换了 DTB 文件和 zImage。
但插入模块时、我没有看到 SD 卡插槽中发生任何中断。

我已经检查了 dmesg 输出。
我认为模块甚至未被检测到。
有什么猜测吗?

其他详细信息

AM335x 评估模块: TMDXEVM3358

固件从 SD 卡引导:mmc0

内核:Linux 全能4.1.18-gbbe8cfc #1挤占 TUE Jul 10:12:56:58 IST 2018 armv7l GNU/Linux

下面是我的 DTS 文件


e2e.ti.com/.../am335x_2D00_evm_5F00_for_5F00_murata.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是什么平台?
    您使用的不是基于 wl18xx 的 WiFi/蓝牙模块、而是基于 Broadcom 的设备?
    ID 这种情况下、这是错误的 E2E 论坛、因为我们不支持 Broadcom 设备。

    TI、需要特殊处理;
    电容断电卡;
    暂停时保持供电;

    #address-cells =<1>;
    #size-cells =<0>;
    brcmf:bcrmf@1{
    reg =<1>;
    兼容="BRCM,bcm4329-FMAC";
    BRCM、SD_sgentry_align =<512>;
    interrupt-parent =<&GPIO3>;
    中断=<17 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH_>;// WL_HOST_WAKE = GPIO17_IO9高电平有效。 对于1BW 和 SN8000、更改为 IRQ_TYPE_EDGE_RISING。 *
    中断名称="host-wake;
    };

    BR、
    Eyal