This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要单独购买 AM335X 评估板才能获得可用的套件

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MODCOM8B, CC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/706871/is-is-required-to-buy-am335x-evaluation-board-separately-for-available-kit

Thread 中讨论的其他器件:WL1835MODCOM8BCC3100

大家好、我有 WiLink WL18xxSDIO 板(WL1835COM82SDMMC)适配器和 WiLink WL1853XXMOD 2.4GHz WiFi+BT 模块评估套件。  

我想使用基于模块的项目创建 wifi 和 BT。

我是否需要 AM335X Sitara 微过程或单独使用我拥有的足够的可用模块或模块?

请指导我需要哪些必要的软件支持和软件支持?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您需要一个主机处理器来将 wilink8模块连接到。
    如果您购买 Sitara AM335x-EVM、则可以将 WL1853XXMOD 直接插入该板的 COM8连接器、实际上不需要 WL1835COM82SDMMC。

    您还可以购买 BeagleBone Black 无线:
    beagleboard.org/black-wireless

    具有板载 Wilink8模块的系统。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我可以为该 Sitara AM335x 和 wl1835modcom8b EVM 使用 CCS Linux 吗? 需要哪种软件设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM335x-EVM 和 wl1835mod 由 Sitara BU 提供的适用于 Sitara 系列的官方处理器 SDK 提供支持

    有关最新版本、文档等的信息、请参阅此页面:

    wilink8 COM8模块随其软件版本开箱即用、受支持。

    此致、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能否在不使用 Sitara 处理器的情况下将此 wl1835modcom EVM 和 wl1835com2sdmmc 与 TM4C123G USB+CAN 开发套件搭配使用?am355x。

    我正在开发一个使用 TM4C123G USB+CAN 开发套件作为主控制器的系统、我需要 WiFi+蓝牙、因为我正在使用此 wl1835modcom EVM。 因此、我能否将 wl1835modcom EVM 直接连接到 TM4C123G USB+CAN 开发套件、或者必须为此 WiFi EVM 使用 AM335x Sitara EVM。 请为我提供有关这方面的指导。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、您可能无法。
    wilink8 (wifi 部件)的接口是 SDIO、我认为 Tiva-C 控制器不支持 SDIO。
    无论如何、Wilink8的领先操作系统是 Linux、我认为您不打算将 Linux 与 TM4C123G 搭配使用、对吧?

    也许您想改为查看 SimpleLink WiFi (例如 CC3100)?

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。