This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:串行闪存:文件操作

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, UNIFLASH, CC3120, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/707430/cc3100mod-serial-flash-file-operation

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3100UNIFLASHCC3120

大家好、

我正在使用 CC3100MOD。

如数据表文件系统存储中所述
服务包文件、系统文件、配置文件、证书文件、网页文件和用户文件。 那么、是否有办法找到可用于用户文件操作的剩余闪存大小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不是用于此目的的 API。

    可由 Uniflash 软件通过命令"List file system"读取的占用空间和可用空间。 本 wiki 页面还介绍了 processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_Serial_Flash_Guide 系统文件的大小

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复
    默认情况下、串行闪存中是否会提供上述所有系统和配置文件?
    此外、将来是否计划提供 API 来读取剩余的闪存大小?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于许多系统文件都是配置文件、因此此文件的存在取决于特定的器件配置。 因此、我不能说所有文件都将始终存在。

    我不是 TI 员工、因此我不知道功能计划或不能评论未公开的信息。 但我可以推测。 CC3100是第一代 WiFi 设备(如果我们不计算 CC3000)。 在第二代(CC3120)中、此功能已通过 API sl_FsCtl ()和 sl_FS_CTL_GET_STORAGE_INFO 提供、同时还具有许多新的文件系统 API。 我认为 TI 不希望也不可能实现从第二代到第一代的某些功能。 如果您需要此功能,则应选择第二代。

    1月