This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200SDK:从 CCS 将调试代码加载到 cc3200 Launchpad 时缺少 FlashCC3220SF.dll

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/707215/ccs-cc3200sdk-missing-flashcc3220sf-dll-when-load-debugging-code-into-the-cc3200-launchpad-from-ccs

器件型号:CC3200SDK
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我有两台计算机、一台是窗口10、另一台是窗口7。 我执行了与下面相同的安装

。 安装软件

 A。 安装 Code Composer Studio 版本:8.1.0.00011
 b.安装 simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04
 c。 安装 uniflash_4.2.2
 D.安装 Tera Tem
对于窗口10, 它可以按预期工作,但对于窗口7,我得到了一个用于任何项目的红色字符串( Run -> Debug from CCS )。
  Cortex_M4_0:初始化闪存编程时出错:无法加载 C:\ti\ccsv8\ccs_base\DebugServer\bin\FlashCC3220SF.dll:找不到指定的模块。
因此、我需要一些帮助来解决这个问题
提前感谢
刘杰森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    FlashCC3220SF.dll 引用了 MSVCP100.dll 和 MSVCR100.dll。 这些内容可在 Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package 中找到。 您能否确认您的计算机上已安装此程序?

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Seong、

    我确认 MSVCP100.dll 和 MSVCR100.dll 都位于 C:\Windows\System32中,我从 https://www.microsoft.com/en-us/Download/confirmation.aspx?id=13523重新安装 vcredist_x64.exe,

    实际上选择了维修选项 、但仍然没有运气

    Cortex_M4_0:GEL 输出:
    内存映射初始化完成
    Cortex_M4_0:初始化闪存编程时出错:无法加载 C:\ti\ccsv8\ccs_base\DebugServer\bin\FlashCC3220SF.dll:%1不是有效的 Win32应用程序。

    我的计算机是 Windows 7 Professional、具有 Service Pack 1 64位操作系统

    感谢你的帮助

    刘杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Seong、

    好消息。

    www.microsoft.com/.../confirmation.aspx 安装 vcredist_x86.exe

    可以解决这个问题。

    非常感谢您的帮助!

    非常感谢


    刘杰森