This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:获得 WiFi 密度

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/706328/cc3220moda-obtaining-wifi-density

器件型号:CC3220MODA

你(们)好

我们的客户正在考虑 CC3220MODA。

1。

根据 SWRU464, 提供了 sl_WlanGetNetworkList()。

http://www.ti.com/lit/ug/swru464/swru464.pdf

它是否可用于获取 WiFi 射频场密度?

2.

还有 driverlib API。

我们可以从何处获取这些 API 参考?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "WiFi 射频场密度"是什么意思? 您是指 RSSI? 使用 API sl_WlanGetNetworkList(),您可以获得 RSSI。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Hnz


    是的。 客户想要说的是 RSSI。
    从何处可以获得 sl_WlanGetNetworkList()的规范?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这里可以找到有关如何使用 sl_WlanGetNetworkList() API ( http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04/docs/wifi_host_driver_api/html/group___wlan.html#struct_sl_wlan_network_entry__t )的说明。

    SDK 示例 network_terminal 中显示了如何使用 sl_WlanGetNetworkList() API。

    只是一个简化的... 通过调用 sl_WlanGetNetworkList(),将返回找到的网络的列表。  条目的结构如下:

    typedef 结构
    {
    _u8 SSID[SL_WLAN_SSID_MAX_LENGTH];
    _u8 BSSID[SL_WLAN_BSSID_LENGTH];
    _u8 SsidLen;
    _i8 RSSI;
    _i16 SecurityInfo;
    _i8通道;
    _i8保留[1];
    }SlWlanNetworkEntry_t; 

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Hnz
    感谢你的答复。

    我将参考此链接。

    贝斯特雷加兹