This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:RS485

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/706321/cc3200-rs485

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: MAX3232

RS485如何连接到 cc32xx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要将 RS485驱动程序连接到 CC3200芯片。 TI 产品组合中有许多 RS485驱动器( www.ti.com/.../overview.html )。 作为参考、您可以使用此设计 www.ti.com/.../TIDA-00214

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay -  

    您需要使用 RS232转 RS485转换器电路。

    您可以从 MAX3232  和 SN65176中生成一个

    例如(从我的个人收藏中:):