This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:可读但不可编程

Guru**** 2580895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/705617/cc3220-readable-but-unprogramable

器件型号:CC3220

好的、大家好、再见!

我已经启动了我的定制板、它是有效的! 可能是...

现在、它看起来像图片中的一样

现在我要对它进行编程。

sop1合1并连接到开发板 UART 编程器。

它的读数为

我看到-闪存不可读

当我尝试对这个错误进行编程时:

操作失败:FS_programming 错误:RET:-10317、EX_ERR:4071 - FS_ERR_FAILED_WRITE_NVMEM_HEADER

我的闪存芯片能否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它看起来像是 CC3220SF 芯片和串行闪存之间的通信问题。 一些可能的原因:
    -选择不支持的 sFlash 芯片
    - CC3220SF 和闪存之间的连接/交换 SPI 线路错误
    -闪存芯片损坏

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将检查所有内容。

    顺便说一下、在哪里可以阅读支持 sFlash 芯片的列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    www.ti.com/.../swra515a.pdf ,第1.1和1.2章。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我只需将电容器焊接在/Cs 线上(如果在 devboard 上观察、则为 C33)、它就可以工作了!