This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:特定于供应商的 HCI 命令

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/705119/wl1835mod-vendor-specific-hci-commands

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他部件:WL1835WL1837

您好!

我们将使用 wl1835模块测试蓝牙 SCO 连接。 我们在本论坛中发现、以下命令可将 SCO 路由从 PCM 切换到 HCI:

hcitool cmd 0x3f 0x0210 0x01 0x78 0xff 0x01 0xff

这适用于我们的定制板。

但此命令未记录在专门针对 WL1835MOD 的"WiLinkTm8.0 BluetoothRegistered供应商特定 HCI 命令"(swru442b.pdf)中。 此处 记录了该命令、但似乎没有提到 wl1835/wl1837。

我们的问题是:

  • 此命令是否仅对 wl1835/wl1837进行了文档记录?
  • 现在和将来都可以使用 wl1835/wl1837吗?
  • 如果是、"CC256x VS HCI 命令"(来自上面的链接)是否也是我们的模块(wl1835/wl1837)的正确参考?

谢谢

TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TC、

    TC 说:
    此命令是否仅为 wl1835/wl1837记录了文档?

    虽然 SWRU422B 中未记录此 VS 命令、但其语法与 CC256x VS HCI 命令页面中所示的语法相同。

    [引用 user="TC"]我们现在和将来是否可以使用 wl1835/wl1837?

    是的。

    [引用 USER="TC"]如果是,“CC256x VS HCI 命令”(来自上面的链接)是否也是我们的模块(wl1835/wl1837)的正确参考?

    "CC256x VS HCI 命令"页面适用于 CC256x 系列双模蓝牙器件。 WL183x 和 CC256x 之间的一些 VS 命令是相同的(如上所述)、但这两个器件系列之间的所有 VS 命令并不相同。 因此、一般而言、我不建议参考 WL183x 的 CC256x 文档。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 这对您有很大帮助。

    最后两件事:

    是否计划更新 VS 命令文档以涵盖 wl183x 的未记录部件?

    因此、一般而言、我不建议参考 WL183x 的 CC256x 文档。

    但对于这个特殊命令、是否可能存在差异?

    非常感谢您的参与。

    此致、

    TC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    [引用 user="TC"]是否计划更新 VS 命令文档以涵盖 wl183x 的未记录部件?

    SWRU442中仅包含实现 BT/BLE 用例所需的特定于供应商的命令。 这是设计上的。 本帖子中提到的 VS 命令对于实现 HFP/HSP 解决方案而言并不是真正必要的。 如果您可以提供需要此命令的用例、我们将确保将此命令添加到 SWRU442的下一修订版中。 您可以通过单击 PDF 中的"提交文档反馈"按钮来执行此操作。

    [引用 user="TC"]但对于此特殊命令,可能存在差异,还是应该存在差异?

    CC256x 和 WL183x 器件之间的这个特定命令、HCI_VS_Write_SCO_Configuration (0xFE10)是相同的。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    如果您可以提供需要此命令的用例

    我们设计了自己的定制板、我尝试将耳机连接到板载。 我们使用 Linux 和 PulseAudio。 使用"SCO over HCI"似乎比使用"SCO over PCM"与 PulseAudio 更容易。 在 该论坛中找到 HCI_VS_Write_SCO_Configuration 命令后、我想知道是否可以将其用于我们的目的。 我不明白为什么 wl183x 没有文档记录、但在本论坛中有时会提到。

    由于 CC256x 和 WL183x 之间的命令相同、我认为我们现在和将来都可以使用它。

    你们的两个回答一起解决了我的问题。

    此致

    TC