请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
您好!
我想使用 CC3220设计 PCB、但我不熟悉一些概念。 在 CC3220´s 数据表的第69页中、有一个原理图或典型应用。
Q1:这两个晶体的功能是什么? (40MHz 和32.768kHz 晶振)
Q2: CC3220是否具有内部天线? 是否需要使用外部天线 通过 WiFi 连接我的设备?
Q3: U1 (超低功耗32Mbit 闪存)是否是 CC3220正常工作所必需的?
Q4:JTAG μ´s 引脚(TCK、TMS、TDI 和 TDO)有何用处?
此致、