This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:晶体和天线

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/706130/cc3220-crystals-and-antenna

器件型号:CC3220

您好!  

我想使用 CC3220设计 PCB、但我不熟悉一些概念。 在 CC3220´s 数据表的第69页中、有一个原理图或典型应用。  

Q1:这两个晶体的功能是什么? (40MHz 和32.768kHz 晶振)  

Q2: CC3220是否具有内部天线?  是否需要使用外部天线 通过 WiFi 连接我的设备?

Q3: U1 (超低功耗32Mbit 闪存)是否是 CC3220正常工作所必需的?

Q4:JTAG μ´s 引脚(TCK、TMS、TDI 和 TDO)有何用处?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    欢迎来到论坛。

    您需要的是非常基本的东西。 我建议您选择具有集成天线的模块( www.ti.com/.../CC3220MODA )。 您无需在 PCB 设计方面付出太多的努力、您将能够专注于您的应用。

    您的问题答案:
    两个 XTAL 都是必需的。 32.768kHz 用于 RTC、而40MHz 快速时钟用于其他用途(射频部件、应用处理器时钟等)。 确保您选择了合适的 XTAL。 XTAL 的要求非常严格。
    2. CC3220是一款 QFN 芯片。 您需要将天线(芯片天线、外部天线等)连接到此设备。 射频性能要求具备本设计所需的技能。 如果您没有这种体验、则可以选择带天线的模块。
    3、是的串行闪存芯片是器件功能所必需的。
    4. JTAG 用于开发(通过 IDE、您可以上传代码并对其进行调试)。

    在开始电路板设计之前,应考虑购买 www.ti.com/.../CC3220SF-LAUNCHXL 。 稍后、您可以断开调试器与 LaunchPad 的连接、并使用它来调试您自己的电路板。

    1月