请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3220SF
我正在实施自己版本的 OTA 功能、在其中下载新的应用程序映像并将其写入/sys/mcuflashimg.bin. 如果我使用编译器输出的 firmware.bin 文件、CC3220不会使用新映像引导。 如果我使用 uniflash 创建 OTA 存档 tar 文件、从 OTA 存档中提取 mcuflashimg.bin 并使用该固件二进制文件、则一切工作正常、新映像启动。 比较这两个文件、在将 uniflash 添加到 tar 文件之前、uniflash 已在固件二进制文件的开头添加了20个字节。 在使用多个不同的固件映像进行本实验时、Uniflash 每次都会增加20个字节、并且字节会有所不同。
在创建 OTA 存档时、Uniflash 会在固件映像的开头添加什么内容、我能否自行添加它、而不必创建 OTA 存档并将固件映像从存档中提取回来?