请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220MOD 您好!
我们可以在 CC3220MOD 的数据表中看到以下语句。
"本模块的设计符合 JP 声明201-170386。 主机系统
必须显示一个指示以下文本的可见标签:
包含证书编号为201-170386"的发送器模块
我们是否可以自由转让最终产品的证书编号?
或者、我是否应该请求您转移号码并获得您的许可?
此致、
Nomo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.