This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:无线电工具

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/705212/cc3100mod-radio-tool

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3100

Le logiciel 无线电工具 fonctionne-t-il 唯一可用材料(3100 Booster pack + carte d'é mulation) ?

软件无线电工具是否仅与硬件工具(3100 Booster Pack +仿真板)一起工作 ?

à 通过 PC 实现连接双向传输 à 在模块中实现 CC3100MOD soud é sur une carte (Condition que le bon service pack soit flash é) ?

或者它是否允许通过 PC 直接连接到 焊接在电路板上的 CC3100MOD (如果在模块内部刷写了正确的服务包)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacques、

    您可以通过将仿真 BoosterPack 连接到您的定制 CC3100MOD PCB 来使用无线电工具。 如 需更多信息、请参阅此 wiki 页面的"非 TI EVM 上的硬件连接"部分。

    请注意、CC3100和 CC3100MOD 引脚不同、因此应使用下表连接仿真板与 CC3100MOD 平台。

    线 CC3100MOD 引脚 仿真板引脚
    VCC P1.1
    UART1_TX 46. P1.3
    UART1_RX 47. P1.4
    UART1_CTS 51. P4.4.
    UART1_RTS 44. P4.5.
    GND P2.1
    N2HIB 4. P1.5

    BR、