This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:OTA 更新错误

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/704919/cc3220s-launchxl-ota-update-error

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

使用 SimpleLink Starter Pro 应用程序进行更新时出现故障。  我正在更新我的定制固件。  将 MAX_BUNDLE_CMD_FILES 增加到更大的数量真的很简单。  我正在更新30个文件。  这样做是否会产生负面影响?

错误 bundle cmd file=/www/js/scripts.js、只适用于20个 JSON 对象
用户可以通过增大 MAX_BUNDLE_CMD_FILES = 20来使用更多文件
[OtaArchive_RunParseTar] error in _BundleCmdFile_Parse、Status=-20109
[链路本地任务] OtaArchive 错误-20109
[链路本地任务] OTA PUT 完成。 STATUS=-1
[链路本地任务]等待来自报告服务器的信号
[OTA 报告任务] OTA 进度失败、正在中止...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    MAX_BUNDK_CMD_FILES 会影响数据(RAM)存储器消耗。
    OTA 库会根据 MAX_bund_CMD_FILES 定义分配"Bundle File Info"表(请参阅 OtaArchive.h 中的 OtaArchive_BundleCmdlet_t)。 这意味着每个文件大约600B (您可以更新"MAX_FILE_NAME_SIZE "以减小每个文件的条目大小)。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kobi。 再想一想... 我不需要更新每个文件。 只是几个。 我希望有一种方法可以选择在 Uniflash 中生成 OTA 时要使用的文件、而不是创建一个全新的映像。 这样、您就可以始终从出厂映像中工作。 假设我要更新 mcuimg.bin、我至少需要包含哪些基本文件(显然需要包含此文件)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您只能拥有更新的 mcuimg.bin 的 OTA 映像。

    BR、
    Kobi