请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220S-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
使用 SimpleLink Starter Pro 应用程序进行更新时出现故障。 我正在更新我的定制固件。 将 MAX_BUNDLE_CMD_FILES 增加到更大的数量真的很简单。 我正在更新30个文件。 这样做是否会产生负面影响?
错误 bundle cmd file=/www/js/scripts.js、只适用于20个 JSON 对象
用户可以通过增大 MAX_BUNDLE_CMD_FILES = 20来使用更多文件
[OtaArchive_RunParseTar] error in _BundleCmdFile_Parse、Status=-20109
[链路本地任务] OtaArchive 错误-20109
[链路本地任务] OTA PUT 完成。 STATUS=-1
[链路本地任务]等待来自报告服务器的信号
[OTA 报告任务] OTA 进度失败、正在中止...