This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:校准时间

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/704631/wl1807mod-calibration-time

器件型号:WL1807MOD

您好!

 数据表显示 、WL1807MOD 在校准期间每5分钟消耗850mA 峰值电流。 此校准需要多长时间?

此致

Krzysztof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krzysztof、
    校准期间的峰值电流仅持续几个用例。 校准时间 iself 以毫秒为单位运行,取决于服务通道、频带、天线数量等

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!