This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT 网关:Launch Pad 方法未启动

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC3200, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/676499/tidc-ble-to-wifi-iot-gateway-launch-pad-approach-is-not-booting

器件型号:TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT 网关
Thread 中讨论的其他器件:CC2650CC3200CC3200SDK

您好!

我们正在尝试使用 CC3200和 CC2650 Launch Pad 测试 BLE 到 WiFi 网关。  

我们按照以下链接中给出的步骤操作:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Bluetooth_Smart_to_Wi-Fi_IoT_Gateway_-_Launchpad/Boosterpack_approach。

如果我们将 application_bootloader.bin 刷写为/sys/mcuimg.bin、则电路板无法启动。

如果我们将 blefi.bin 刷写为/sys/mcuimg.bin、则电路板正在启动、但它卡在"[NPI]等待 SBL 完成..."中。

我们还提到了以下链接:

https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_low_energy/f/538/t/543219

e2e.ti.com/.../393909

tidua62.pdf

任何输入都有助于 进一步操作。  

此致、

Kayathri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kayathri、

    抱歉、我的错误-由于某种原因、这会不断显示在错误的论坛中、
    我将检查并确保正确的论坛也能看到此问题。

    BR、
    陈洛威
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢陈洛威。

    同时,我正在测试一些示例项目,如来自 CC3200SDK_1.3.0的"Getting Started_With wlan_ap"、"connection_policy",它似乎卡在那里 configureSimpleLinkToDefaultState(),并遇到错误,如
    [一般事件]- ID=[0]发送器=[0]

    函数[ConfigureSimpleLinkToDefaultState]中第[512]行的错误[-3]

    我正在使用 CCS,版本是8.0.0.00016。


    此致、
    Kayathri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kayathri、

     您使用的是 CC3200 LaunchPad 版本?  LaunchPad 的 CC3200芯片上的芯片编号是多少? 它标记为 XCC3200HZ 或 XCC3101GZ?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在使用 CC3200 Launch Pad、芯片编号标记为 XCC3200HZ。 我尝试将 simplelink.a 从操作系统调试链接到工程、但它没有帮助。 我再次遇到相同的错误。


    此致、
    Kayathri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kayathri、

    您有预制 LaunchPad。 不再支持采用预制硅树脂的 CC3200 LaunchPad。 您有以下选项:
    -购买新的 CC3200 LauchPad
    -降级至 SDK 版本1.1.0 ( www.ti.com/.../1.1.0 ),并使用特定服务包保持此版本

    我不推荐第二个选择。 您的 CC3200易受安全威胁的攻击、包括 KRACK 攻击(CVE-2017-13077等)。 您可以在 e2e.ti.com/.../2009814找到其他信息

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    非常感谢。

    我已下载 SDK1.1.0和 Service Pack 1.0.10.0、现在我能够在 CC3200SDK1.1.0中测试示例项目。

    我们已订购新的 CC3200 Lanuch. 在到达之前、是否可以在进行任何修改的情况下测试 BLE 至 WiFi 网关代码。

    此致、
    Kayathri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kayathri、

    我不熟悉此设计。 但我认为您可以使用预量产器件和 SDK 1.1.0继续进行开发。

    看来此设计最初是在旧版 SDK 1.0.0 ( processors.wiki.ti.com/.../CC32xx_Release_Notes_1.0.0 )中发布的。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    当 application_bootloader.bin (/sys/mcuimg.bin)、blink.bin (/sys/mcuimg1.bin)被刷写时,主板不会启动。

    BLE 到 WiFi 网关固件中也存在同样的问题。

    此致、
    Kayathri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kayathri、

    此次级引导加载程序通过 OTA 更新加入。 请阅读 OTA 更新文档。 请确保在编译引导程序期间禁用了 FAST_BOOT 选项。 此外、我知道预量产器件不支持 OTA 更新。 我不确定这是否也不能成为问题的原因。

    遗憾的是、由于重定位机制的原因、OTA 更新中的次级引导加载程序很难调试。 我唯一的建议是按照文档进行 OTA 更新。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    感谢您的回复。 我们有一个新的 LaunchPad、我们可以使用它。

    此致、
    Kayathri