Thread 中讨论的其他器件:WL1837
工具/软件:Linux
e2e.ti.com/.../20180315_5F00_112000_5F00_FW76_2D00_airsniff.pcapng.gze2e.ti.com/.../wpa_5F00_20182615_5F00_102613_5F00_fw69_5F00_7CEC79C7C9AE.loge2e.ti.com/.../wpa_5F00_20182615_5F00_102623_5F00_fw69_5F00_04A3164B2B79.logHi、
我在 WiFi 网状场景中评估 wl1837。 测试设置包含2个相同的 BeagleBone Black 板:
系统:具有无线连接 Cape 的 BeagleBone Black
Yocto:Master@128dd9ec601fab4d213ffe703a79b0e8814ad907
meta-ti:master@4565d60e68e961c1e2b90b647c96f3f756ff0d79
元- openembedded: master@271ce3576be25d8012af15961f827aa2235e6434
内核:TI-LSK-Linux-4.14.y@57341df0b46c6be612d7487fb0a1df8b056449d8 +无线 Cape 的 DT 补丁
wpa_supplicant:wpa_supplicant-2.6
wl1837:FW 8.9.0.0.76
[152823.402038] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.240
[152823.499433] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.76)
wpa-supplicant.conf:
CTRL_interface=/var/run/wpa_supplicant
CTRL_interface_group=0
update_config=1
country=de
network={
SSID="TestMesh
MODE=5
频率=2437
key_mgmt=SAE
PSK="test1234"
}
没有加密网状网络设置的情况下工作正常。 MPM 和 Ping 正常。
使用 SAE 加密时、MPM 不连接。
使用 USB 加密狗的网状网络处理在此设置中有效。
查找两个电路板的随附 wpa_supplicant 日志和 Wireshark 监听。