This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3200:通过子包发送 CC3200 http 客户端 POST 数据

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/673788/compiler-cc3200-cc3200-http-client-post-data-by-subpackage-sending

器件型号:CC3200

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的 所有人

我使用 http 客户端子包发送数据、发现速度太慢。

我每次从 SD 卡读取1024字节并发送它、测试发现"HTTPCli_sendRequestBody"函数太慢。

请使用 http subpackge issue.kanks!帮助我解决大文件

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dong:

    我在中有几个问题要澄清情况并更好地推动调试过程:

    1.您是否曾尝试通过发送1KB 虚拟数据而不是先从 SD 卡读取来测试 HTTP 客户端库?
    2.您是否尝试向其他 HTTP 服务器发送数据并查看速度是否仍然缓慢?
    3.你看到的速度是什么,你需要什么速度?
    4.您是否正在使用 SDK 中的 http_client_demo 示例、或者您是否采用了代码并将其集成到您自己的代码中?

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dong:

    我假设您已经解决了您的问题、因为我没有听到您的反馈。 如果没有、请随时发布对此主题的响应、或打开有关此问题的新主题。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    低速的原因是使用了低功耗模式、并且打开常开模式是正常的。
    此致、
    Dong。