This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220S-LAUNCHXL:连接到 WLAN 时出现问题。 CC3220可以#39;t 具有 IP。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220S-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/674304/ccs-cc3220s-launchxl-issue-to-connect-to-the-wlan-cc3220-can-t-have-an-ip

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

其中一个示例 azure_cc3220_1_00_00_10存在问题。 我尝试评估的示例是"iothub_client_sample_mqtT"。

示例在电路板上运行、但似乎不可能有 IP。

在 wiiconfig 中、填充 SSID 和安全密钥、它们是正确的。

函数"static int wlanConnect()"返回0 (这意味着没有错误)。

但是、"sl_NetCfgGet (sl_netcfg_IPv4_STA_ADDR_MODE、&dhcpIsOn、&len、(unsigned char *)&IPV"返回的 IPv4中的所有字段都设置为0。

而"startntp();"永远不会用作"gethostbyname (ntp_HOSTNAME);"返回的值始终为 NULL。

使用 Uniflash、电路板被设置为"开发"(我已将 JLINK 连接到 JTAG 端口)。

有什么想法,为什么主板无法连接到 WLAN?

Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泽维尔-
    您是否使用 CC3220 SDK v1.40.01.00? 阅读 Azure 插件的发行说明、 dev.ti.com/.../
    此注释已存在-只需先检查此注释以确保正确无误。 (正如我们在 v1.40.01.00之后有三个 SDK 版本一样)

    如果该版本有助于:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用 SIMPLELINK-CC3220-SDK_1.60.00.04和 Azure IoT Plugin 1.00.00.10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您将需要使用 v1.40.01.00、直到下一个版本的 Azure 插件发布、该版本将在4月底左右推出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、它仍然无法与 SDK v1.40.01.00配合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tintigner -
    请确认您遵循了本文档=> dev.ti.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我遵循了此文档。

    这是我在使用终端时读取的内容。

    我认为我使用的板有硬件问题。 但我无法识别它。

    我已经尝试过另一个 CC3220S-launchxl 板、在这另一个板上、一切似乎都正常。

    我在这两个电路板上使用相同的 PC 和 CCS8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、终端上读取的消息缺失

    启动 iohub_client sample_mqTT 示例
    CC3220已连接到 AP 并获取 IP 地址
    IP 地址:0.0.0.0
    startNP:无法解析 NTP 主机!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    镀锡机-
    IP 地址为空
    您是否使用了此示例?

    dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用了这个示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tintigner、

    您能否描述两个 LaunchPad 之间的任何其他设置差异?

    例如:

    • 两者是否具有相同的 Service Pack 版本?
    • 是否已设置为连接到同一 AP?  
    • 是否存在间歇性互联网连接?
    • 您是否已将相同的二进制文件刷写到两个 LP?

    软件或硬件是否有其他差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两者是否具有相同的 Service Pack 版本?

    =>可以有 IP 的是一个开箱即用的电路板。 我们不会刷写任何服务包

    =>不能有 IP 的用户使用服务包、并在开发模式中设置

    我将尝试设置电路板以删除服务包。

    是否已设置为连接到同一 AP?  

    =>两个电路板都在同一个接入点上尝试

    是否存在间歇性互联网连接?

    =>互联网连接似乎正常

    您是否已将相同的二进制文件刷写到两个 LP?

    =>两个电路板上使用了相同的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tintigner、

    如果您可以确保两台设备使用相同的服务包、那将会很有帮助。

    另一个建议是修改代码以在 SL 主机驱动程序回调--SimpleLinkNetAppEventHandler 中打印 IP 地址。 如果 SL_NetApp_EVENT_IPv4_ACQUIRED 事件从未触发、则您可能需要尝试断开连接并重新连接到 AP。