主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
其中一个示例 azure_cc3220_1_00_00_10存在问题。 我尝试评估的示例是"iothub_client_sample_mqtT"。
示例在电路板上运行、但似乎不可能有 IP。
在 wiiconfig 中、填充 SSID 和安全密钥、它们是正确的。
函数"static int wlanConnect()"返回0 (这意味着没有错误)。
但是、"sl_NetCfgGet (sl_netcfg_IPv4_STA_ADDR_MODE、&dhcpIsOn、&len、(unsigned char *)&IPV"返回的 IPv4中的所有字段都设置为0。
而"startntp();"永远不会用作"gethostbyname (ntp_HOSTNAME);"返回的值始终为 NULL。
使用 Uniflash、电路板被设置为"开发"(我已将 JLINK 连接到 JTAG 端口)。
有什么想法,为什么主板无法连接到 WLAN?
Xavier